This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:OPA196 最小电源电压

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584018/opa196-opa196-minimum-supply-voltage

器件型号: OPA196

OPA196 的额定最小电源电压为 4.5V。

在稍低的电源电压~4.3V 下、预计运算放大器规格会出现什么降级? (如有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    低于 4.5V 时、没有规格有效。  每个器件在发货前都在最小和最大工作电源限值下进行测试。  它们未经在低于运行限制条件下进行生产测试。  在低于 4.5V 的某个电压下、器件将无法工作。  通常、在进行设计时、我们 会在电源限制中包含裕度、因此器件在低于和高于限制的条件下正常运行。  尽管如此、我们不建议在低于规定的最低电压下运行。  在此电源电压范围内运行的器件有许多选择。  应该会选择不同的器件。

    此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流不是@~100uA ...谢谢!