This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6554:设计查询

Guru**** 2655325 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491, LMH6554, THS3217, LMH6552, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1576759/lmh6554-design-inquiry

器件型号: LMH6554
主题中讨论的其他器件: THS3217、THS3491、 LMH6552TINA-TI

工具/软件:

尊敬的团队:

在电路板中、我需要模拟扇出缓冲器 IC 1:4、1:8 或 1:12 配置。

我的 DAC 输出通过输出放大器传递、以获得+/–1.85V 信号输出电压范围。

然后、由于我想将单个 DAC 输出转换为 12 个输出、而这些信号需要馈送到混频器 IC、因此需要馈送到扇出缓冲器中。

 LMH6554 仅为单通道、如果 1:4 还可以级联一个提供 12 个输出信号、则我无法使用单通道。

您能根据我的要求推荐扇出缓冲器吗?

此致、

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    这些扇出信号是差分还是单端信号?  LMH6554 是一款全差分放大器、可将两个输出引脚驱动为差分对、其中 OUT+和 OUT-的相位差为 180 度。

    如何加载这些 4/8/12 扇出信号?   

    请告诉我如何在这里更好地为您提供帮助。  此扇出电路对您的增益和带宽有何需求?  您是否在寻找增益为 1 的真正缓冲器行为?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    扇出信号需要为单端信号。  下面的方框图显示了我的要求。

    需要馈送到混频器 IC 的信号为 134.4kHz 正弦波。 从单个 DAC 输出、我想向 12 个不同的混频器 IC 提供输入。 为此、我要求使用模拟扇出缓冲器 IC、以便将单个输入缓冲为 12 个输入。

    如果我得到 1:12、这样我就可以使用单个 IC 来满足我的需求、这将是非常好的。 如果没有、我可以按照我的要求级联 1:4 或 1:6 缓冲器。

    此致、
    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    请提供上述查询的更新信息。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:  

    下面分享了我们的要求方框图。

    请根据我们的要求推荐扇出缓冲器。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    我们可能需要讨论替代器件架构:FDA 是在提供 差分输出时效果最佳的全差分放大器。  驱动 DAC 输出的系统需要用作 DAC 缓冲器来构建输出缓冲器和扇出缓冲放大器;这两个器件是  差分输入转单端输出  以及扇出  单端输入转单端输出 。  对于扇出电路、尽管将信号带到同一输出信号的多个副本、但输出端的信号仍保持单端。

    有关我们用于驱动 DAC 输出的旧器件示例、您可以看到 THS3217。  我们还具有高性能电流反馈放大器(如 THS3491)、它可以将 DAC 的电流输出驱动到各种负载或多个通道中(THS3491 上的高输出电流)。

    我对您的系统需求的理解是否正确?  对于 LMH6554、您将获取单个输入信号并生成两个输出信号、信号彼此相差 180 度、每个输出的相位幅度为差分信号振幅的 1/2。  这似乎不能满足信号链图的任何方框图。

    让我来研究一个可能更好地与您的系统目标保持一致的建议。  感谢你的评分

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    对于 ME LMH6552 将从 DAC 输出获取单端输入、扇出缓冲器 IC 应 1:12、因为我需要 12 个具有相同相位的输出信号。

    这是我的要求。 我不需要 2 通道输出缓冲器、我需要 1 输入至 12 输出扇出缓冲器。

    请根据我的要求建议器件。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    我将继续推荐可作为缓冲器运行的放大器来支持多个输出通道。  LMH6552、LMH6554 和其他 FDA 不是本应用中的正确器件、因为 FDA 输出为全差分输出。  您的 12 个输出看起来是输入单端信号的同相缓冲副本。

    例如、THS3491 是一个具有高输出电流以驱动多个输出的良好 DAC 缓冲器 IC。  我可以进行改进的分析、如果找到合适的器件、也可以更新我的建议。   

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的确认。

    您共享 的器件 THS3491 是一款单通道放大器。 我希望将 1:12 扇出缓冲器用于 DAC 输出、因为我只有一个单端信号用于 12 种不同的 IC 进行缓冲和提供信号。

    请为我的应用提供器件型号为 1:12 的扇出缓冲器。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    对于我的 DAC 输出、我已经使用了跨阻放大器、目前只使用了 1:12 的模拟扇出缓冲器。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    没有单个器件会在内部将 1 个信号扇出到 12 个信号。  我推荐使用 THS3491、因为它可以驱动 12 个连接的负载、因为它具有更高的输出驱动。  例如、如果您希望从一个输入信号驱动 12 条 1k Ω 线路、则需要一个具有高输出驱动能力的放大器。  它不需要是 THS3491 的电流输入、THS3491 可以进行电压输入、电压输出。

    您将在 TI 产品系列中找不到用于此目的的专用器件、因此您必须选择可包含在设计中的放大器、以实现 1:12 扇出。  这将需要从您的角度做出设计决策。

    我可以帮助完成这个过程、但我们必须讨论混频器 IC 的输入以及它如何加载 12 条线路中的每条线路。  此设计过程与其他关于将单个视频信号分离为两个输出副本的 e2e 帖子类似、您可以查看这些主题以了解更多详细信息。  只需在 e2e 上查看模拟视频以获取示例。

    主要思路是使用单个放大器来驱动多个负载、这些负载代表您使用扇出执行的十二个混频器 IC。  由于没有专门的扇出放大器、使用相同的内部放大器、但扇出引脚数量不同的多个产品也是不切实际的。  最好独立选择放大器并设计合适的负载电路。

    让我们继续讨论混频器 IC:这需要+/- 1.85V 输入正确?  该输入电压是否偏置为零直流电压? 还是有直流失调电压?

    我们还可以并联使用多个放大器(例如 THS3491)来驱动最大的 12 个扇出。  例如、您可能需要一个 THS3491 来驱动四个混频器、两个 THS3491 来驱动八个混频器、以及三个 THS3491 来驱动十二个混频器。

    我分享一些有关并联电流和电压驱动的参考设计:

    查看数据表中的负载共享电路: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths3091.pdf 

    https://www.ti.com/lit/an/sboa127/sboa127.pdf 

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00023

    请让我知道我如何才能继续为您提供最好的帮助。  我们的讨论无法在单个中解决、而该 IC 可以满足您的要求。  相反、我们必须在电路设计方面进行协作、以完成您所请求的任务。  很抱歉、这里没有一个能满足您需求的简单 IC、而是模拟电路探险。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的详细说明

    我已经明白、没有一个具有 1 个输入和 12 个输出的 IC。

    如您所建议、单个 THS3491 能否具有驱动强度、以便向我的 12 个混频器 IC 提供信号。 我计划使用的混音器 IC 是 AD630ARZ。 放大器输入信号的频率将为 134.4kHz、我希望将相同频率的信号馈送到 12 个混频器 IC。

    正如我提到的、该电路板将用作关键医疗设备、单个放大器能否为 12 个混频器提供信号强度。

    或者、正如您提到的、如果我使用 3 个放大器、每个放大器用于 4 个混频器、但我的输入信号将是全部三个放大器的单个信号、该方法是否也会导致任何信号失真。

    除此之外、还有任何其他方法。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    我认为在使用硬件之前、我们应该进行一些仿真分析。  我们有我在上面分享的负载共享文档;共享输出负载需要适当选择串联输出电阻器。  我可以通过仿真进行处理。

    将多个放大器的输入端连接在一起不是问题、因为输入端的阻抗相对较高。  我也可以将其包含在仿真中。

    很有可能使用单个运算放大器来驱动这些扇出信号、但我需要使用适当的混频器 IC 输入模型对此进行仿真。

    您能否分享混频器 IC 的哪些输入会连接到放大器的单端输出信号?  我需要了解 AD630 的输入结构以及它将如何加载高速放大器的输出。

    谢谢你。

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    混频器 IC 的输入同时为 134.4kHz 信号和 126kHz 混频器以获得 4.2kHz 输出。 混音器 IC 为 AD630ARZ。

    这是方框图、

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    感谢您提供支持信息。

    请问、您是否希望在放大器和混频器 IC 之间有一个特定的电阻器和电容器网络?  如果您愿意、我可以在 TINA-TI 测试电路中提供建议、并在本周将仿真文件发送给您。

    谢谢!

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我实际上并不决定电阻器和电容器网络。

    在我旧使用的原理图之一中、下面为放大器 LT1227CS 共享了

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    然后、在馈入混频器 AD630ARZ 之前、将滤波信号与以下电阻器一起提供。

     

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    谢谢!  这是我为您提供支持所需的最后一条信息。

    此致、

    Alec