This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:从输入引脚到 VCC 引脚的电源泄漏

Guru**** 2656165 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1583013/ina180-power-leaks-from-input-pins-to-vcc-pin

器件型号: INA180

TI 团队大家好、

由于该器件允许共模电压远大于 VCC 电压、因此我假设内部电路中的这两个节点会分离。

但是、我注意到、只要输入引脚上存在电压(并且 IC 未上电)、VCC 引脚上就会出现电压。

下面是我的电路的简化版本:INA180 会断电以降低系统 IQ(电池供电)、但由于 VCC 引脚上存在此寄生电压、BJT 电路将导通。

这是预期行为吗? 我想我可以通过 VCC 线路上的下拉电阻器来解决这个问题、但我不希望在必要时浪费能源。

image.png

谢谢!

-rb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。

    关断期间、INA180 在内部将允许一定量的电流从输入引脚流过、如数据表所示:

    这将流向 GND 和输出、如方框图中所示的原理图所示:

     

    但是、如果 ESD 二极管或其他内部电路也为输入偏置电流提供了一条流向 VCC 的路径、我就不会感到惊讶。

    电流电平的两个引脚的最大电流应约为 0.1mA、因此这可能是 Vs 引脚在最坏情况下的预期电流(尽管电流可能较低)。

    您是否进行了任何测量以确定在输出端看到的电压? 这将有助于确定下拉电阻器强度以根据您的电源要求进行优化。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV