This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3132D2:AMP 温度过高

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584925/tpa3132d2-high-temperature-on-the-amp

器件型号: TPA3132D2

尊敬的专家:

加电 AMP 时、温度会升高到 70ºC º C 以上、不会播放任何声音。  

您能否查看原理图来查找导致高温的任何错误?

Screenshot_1.jpg

谢谢您、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    我在原理图上唯一注意到的是 AMx 引脚被上拉至 1.8、但这些引脚的逻辑高电平需要高于 2V。此外、我假设只填充了一个上拉或下拉电阻器。 请更新此内容、但我不确定这是导致过热的原因。

    器件的底部具有散热焊盘。 它是否正确焊接到 PCB 接地端?  

    您可以尝试的另一件事是移除直流输入电容器以完全移除输入音频连接、看看是否仍然会发生过热。  

    此致、
    Sydney Northcutt