This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV611:随附 LMV611MFX/NOPB 示波器测试视频、其中展示了正常和异常情况、并描述了异常行为。

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584485/lmv611-lmv611mfx-nopb-attached-are-the-oscilloscope-test-videos-showing-both-normal-and-abnormal-conditions-along-with-a-description-of-the-abnormal-behavior

器件型号: LMV611

我们希望请求故障分析 (FA) 来调查此问题的根本原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0257.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chu、

    请提供该问题的示意图和(最好是英文)说明。

    在没有原理图的情况下、视频中没有足够的信息来确定问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 LMV611 运算放大器 在我们的设计中作为电压放大器、发现了一些异常输出行为。
    测试条件和结果如下:

    1. 增益= 3×

      • 输入:0.2V→输出直接连接到 5V (Vcc) 并保持在那里(无恢复)。

    2. 增益= 3×

      • 输入:0.2V→输出= 0.6V(正常)

      • 输入> 0.4V→输出在大约为饱和 1.1V 也不能更高。

    您能否建议 LMV611 是否会出现这种行为、或者它是否可能与输入共模范围、输出摆幅限制或其他设计因素有关?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    嗯。 不、这是不正常的。 该器件已经使用了 20 多年、并且没有任何类似的投诉。

    他们是否在所有设备上都看到了这个问题? 还是只有一个?? 如果在*相同*板*上用新的 LMV611 替换、会发生什么情况? 还是使用其他板进行 ABA 测试? 替换反馈电阻器?

    这是新设计吗? 已投入生产 xxx 年?

    LMV611 是一种 R-R 输入、因此共模范围不是问题。

    他们在哪里探测输出? 您是否直接在输出引脚 4 上进行探测? 还是 P1.5?

    它驱动多大负载? 信噪比? 复用器?

    在~Ω 3mA 下电路板 5V 电源可能会受到限制吗? (3K/1.1= 2.7mA)?