This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:查看元件规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584460/lmg3410r070-review-component-specifications

器件型号: LMG3410R070

规格:开关(栅极控制)~10MHz(越高越好)、漏极电压:150V 或更高、功耗:200W 或更高。 它不适用于连续使用。 它使用大约 30 次、每秒 10 个周期。

我之前查看的是 LMG3410R070 器件、想知道它是否符合我的规格。 我需要在 10MHz 进行开关控制。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    您可以考虑采用 LMG3410R070 器件实现高 Fsw、例如 10MHz。 不过、需要一个外部电源来直接为 VNEG 引脚供电。 附加的映像共享所需的连接。

    谢谢、

    Subhransu