Other Parts Discussed in Thread: RES60A-Q1
器件型号: RES60A-Q1
尊敬的专家:
我当时认为 RES60A-Q1 是高电压宽带宽电压测量电路中的分压器。 使用外部电容器补偿分压器时、是否有任何问题? 是否已经运行了任何概念验证?
目标是 100MHz 范围内的带宽。
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Marvin:
为了确保我了解应用要求和所需的频率响应:
您可提供的有关应用电路的任何其他详细信息将有助于我们确定 RES60 是否合适。
此致、
Alex Curtis
您好 Alex、


此致、
Marvin
尊敬的 Marvin:
尽管您可以补偿 RES60 来改变频率范围内的衰减、但实际上、我认为将 RES60 从直流电补偿到 300MHz 将非常具有挑战性。
如数据表中所述、给定器件和应用的–3dB 带宽在很大程度上受器件级和板级寄生电容的影响。 分压器内的前馈电容会导致高频衰减低于标称值、从而导致增益峰值(图 5-1)、可使用 MID 和 LVIN 引脚之间的电容器对其进行补偿(图 5-2)。 
目前、在您指定的整个频率范围内进行补偿方面、我们没有很好的解决方案。
关于 Spice 模型、PSPICE 和 TINA 模型是相同的、因此 TINA 模型将给出相同的结果。 目前在 TI.com 上发布的模型(于 2024 年发布)反映了器件的初步性能、与所有模型一样、 它们是实际性能的简化表示。 特别是对于交流性能、 我是指 数据表的最新版本 (我们不到一个月前发布了该内容)、因为–3dB 带宽尚未反映在 SPICE 模型中。
此致、
Alex Curtis