This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:用于检测可变直流/直流输出的 INA236 连接的阐释

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: INA236, INA326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1583821/ina236-clarification-on-ina236-connection-for-sensing-variable-dc-dc-output

器件型号: INA236
主题: INA326 中讨论的其他器件

您好:

我目前正在处理的 INA236 、我对它的正确配置和使用有一些疑问、因为我发现一些方面有点混乱。

我想测量 可变直流/直流转换器的输出电压和电流 使用了 INA236 与 INA326 我的设置图 1 所示。
我的目标是正确检测输出电压、但为了实现所需的测量范围、我需要配置中的 INA236 即共模运行
image.png

图 1.

根据数据表 分流电阻器的位置 必须根据所需的电压和电流范围进行选择。 但是、我想了解一下、如果使用设计适用的分流电阻值会发生什么情况 电压范围更宽 实际存在的数字还要多。

此外、我想确认是我的 连接设置 正确、因为在的图 2 中 评估板文档 、接线看起来不同、我不知道为什么。

image.png

图 2.

我还有一个概念问题:
请解释一下 常规电阻器之间的主要差异 、为什么此应用需要特定的“分流器“类型? 我想了解其特性(例如容差,温度系数和额定功率)如何影响电流检测精度。  

请帮助我了解以下内容:

  1. 正确的位置和位置、我应该将自己的放置在哪里 负载终端 (由降压/升压转换器供电)。

  2. 如何正确配置电路、以便能够准确地进行检测 包括电压和电流 直流/直流输出端。

非常感谢您的帮助和您能提供的任何澄清。

此致、
Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastián、

    我们 的视频库包含 与电流检测相关的不同主题。 我相信您的问题在这里得到了很好的回答。 例如、您可以找到一个专用于 分流电阻器的视频。   

    为了测量电流和电压、INA236 需要采用高侧配置。 在图中、如果 INA236 输入连接在 Rshunt 两端、该分流电阻位于直流/直流转换器和负载之间、则它处于高侧配置。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Guang、

    我请求正式确认 INA236 运行 、特别是它执行电流和总线电压测量的方式、ADC 时序在每种模式下的工作方式、以及如何通过 I²C I ² C 接口处理数据。

    根据数据表,我目前的理解如下 — 请确认以下内容是否正确:

    1.测量顺序

    从第 7.4.1 节“连续运行与触发运行“中可以看到、INA236 持续转换 a. 后跟总线电压读数 “何时MODE = 111b

    请确认:

    • INA236 不同时测量分流(电流)和总线电压 而是执行这些转换 顺序 使用其内部 ADC 多路复用器。

    • 指定 连续模式 、设备重复执行循环:
      分流测量→总线测量→分流测量→总线测量 、无限期。

    • 指定 触发(单次)模式 、一个写入命令触发器 一对转换 (一个分流器和一个总线电压测量)。

    2、数据更新和 I²C 传输行为

    从第 7.5.2 节–通过 μ I²C 串行接口进行写入和读取、以及 7.4.1–连续运行与触发运行

    请确认:

    • INA236 不会自动发送数据 I²C μ C 总线 — 主器件必须始终请求读取。

    • 内部结果寄存器会被覆盖 在每个新的转换周期之后(替换以前的数据)。

    • 上次测量值仍然可用 至 μ I²C 主器件、直到下一个转换完成。

    • CVRF 位 指示何时 有新数据可用 完成均值计算和功率计算后。

    • 打开了 无循环数据广播 或后台数据传输 — 所有数据移动仅在 μ I²C 主器件发起通信时发生。

    3、确认数据表一致性

    请确认中所述的行为 第 7.3.1、7.3.2 和 7.4.1 节 正确反映了 INA236 的内部转换序列和数据更新机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastián、

    您的理解恰到好处。 转换序列、数据传输和 I2C 接口 的数据表说明是准确的。 不存在任何不一致之处。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    非常感谢您确认我对转换序列和 μ I²C 数据处理的理解是正确的。 这确实有助于验证我的设计。

    我还有一个问题要确保正确实现硬件连接:
    请原谅你 确认或说明连接 INA236 与负载的正确方法 为了同时检测电流和电压?此澄清将有助于我完成我的 PCB 设计、并确保在连续模式 (MODE = 111b) 下进行精确的电流和电压检测。

    再次感谢您的参与和支持!

    此致、
    Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastián、

    要测量电流和电压(也是背景下的数学计算功率)、需要采用高侧配置连接 INA236、如图 8.1 所示。 在器件内部、ADC 以乒乓方式在电流和电压之间进行多路复用、并按顺序进行测量。

    此致

    广