This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:OPA657 输出噪声/振荡

Guru**** 2967450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1573827/opa657-opa657-output-noise-oscillation

器件型号: OPA657
主题中讨论的其他器件: OPA656

工具/软件:

后来我尝试了各种方法、增加掩模并将噪声降低到 1.5mVpp。

我使用 OPA657 设计了一个接口电路、但在实际测量过程中会遇到一些噪声。 该电路有两个输入。 我最初使用 SMA 短接电容器将两个输入端接地。 我设法检测到 60Hz 信号对应的大约 30mVpp。 我假设这是由于室温电压造成的、因此使用铝箔作为屏蔽层、从而将噪声降低到 4mVpp。

          

后来我尝试了各种方法、增加掩模并将噪声降低到 1.5mVpp。

我感兴趣的是示波器背后的噪声。 我可以降低消声室外的噪音吗? 减少噪声的最佳方法是什么? 下面是我的原理图。

我还想了解您对布局的了解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Yi Yang Hu、

     感谢您分享调试步骤! 有关设置的快速问题:  

    1. 在电路板上、您的 U1 和 U2 在同相输入端都短接至地/电阻器接地?
    2. 当节点 VA1_OUT 和 VA2_OUT 的输入接地时、您是否在示波器屏幕截图 3(如下所示)中看到了噪声信号?   
    3. 如果第一个示波器屏幕截图和第三个示波器屏幕截图是没有输入(如 1)和 2) 中所建议)、则看起来像是由于放大器不稳定而产生的振荡。 它通常显示为非常高的频率、以数百 MHz 为单位:

      通过查看增益设置、可以看到器件配置为 5.7V/V 信号和噪声增益。 这略低于该器件的稳定性要求 7V/V OPA657 是一款独特的电压反馈放大器、它可以解补偿来实现高带宽。 OPA657(解补偿,仅在 7V/V 噪声增益时稳定)的 GBW 为 1.6GHz、而其单位增益稳定版本 OPA656 的 GBW 为 230MHz、UGBW 为 550MHz。 如果您想在此处了解有关解补偿放大器的更多信息、可通过快速应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slyt174/slyt174.pdf?

      您能否尝试将 OPA657 的增益设置为 7V/V:RF = 453 欧姆和 RG = 75.5 欧姆、并告诉我们这样是否解决了您的问题?

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sima、

    我目前正在重新设计组件布局。 文档建议将反向翻转电阻器和电容器放置在元件下方、但大多数来源都建议将它们放置在顶层。 您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello  Yi Yang Hu、

      您是对的。 应始终将电阻器和电容器放置在顶层。 唯一可以放置在底层的电容器是用于电源的去耦电容器、如果顶层没有空间或会与反馈电阻器/反馈电容等重要信号路径元件冲突、则该电容器位于放大器电源引脚处、容值较小的电容器就位于放大器电源引脚处。

    谢谢您、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白。 因此、我应该将倒冲电阻器和电容器放置在尽可能靠近-IN 位置的位置、即使这会使连接到 OUT 位置的导线更长、这样可以吗? 您认为该布局可以接受吗?   

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sima

    如果今天顶层的空间很小、您是否建议将倒冲电阻器和电容器放置在底层? 我目前为差分放大器设置了一个非常小的空间、无法找到将其放置在顶层的好方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yi Yang Hu:

    Sima 不在办公室、但我能够查看您尝试使用 OPA657 实施的电路、我关注的是电路电流形式的稳定性。 由于这是一个解补偿、1.5nF 的反馈电容器几乎肯定会成为问题、因为这会影响较高频率下的噪声增益、从而导致不稳定。 我不确定您是否对该电路进行了仿真、但我不确定该电路是否适用于该器件。

    此致、

    Ignacio