This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:PGA 设置

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585758/ina220-pga-setting

器件型号: INA220

尊敬的团队:

电路设计如下所示。 建议的 PGA 设置为/1 或/8。 哪种配置可提供更高的精度?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allen、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    如果原理图中的数字正确、我假设您要测量的最大电流为 10A。 如果是这种情况、则最佳 PGA 设置应为/1。 实际上、您需要选择最接近最大预期测量值的 PGA 设置。 需要注意的是、如果您确实使用/1 设置、则无法测量 10.001A 电流、因为这将高于最大满量程输入范围 (/1 只能测量 +40mV、/8 可高达+320mV )。

    另外需要记住的一点是、失调电压会随着 PGA 增益设置的更改而增加。 /1 的偏移最低、/8 的偏移最高。 这意味着/8 设置在较低的电流下显示较高的误差、这只是由于额外的偏移误差。

    如有任何其他问题、请告知我们是否可以提供帮助。

    Louis