This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226 是否可以检测 uA 范围电流值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA236, INA226EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582814/ina226-whether-a-ua-range-current-value-can-be-sensed-by-ina226

器件型号: INA226
主题中讨论的其他器件: INA236

尊敬的 TI 团队

我想使用 INA226 进行电流检测、我想知道它是否能够感测 uA 范围内的小电流。

我们要检测的电流如下:

I = 0uA、0.0625uA、0.125uA、0.1875uA、0.25uA 0.3125uA、...、15.8125uA、15.875uA、15.9375uA、 16uA

(I = 0~16uA、256 个级别(8 位分辨率)、这意味着每 0.0625uA 具有 1 个级别)

根据数据表、分流电压输入范围为–81.9175mV~81.92mV、LSB 步长为 2.5uV、最大分流失调电压为 10uV。

根据电流值和数据表、如果我使用 1600 欧姆分流电阻器、

  1. 分流电压输入范围为 16uA * 1600 = 25.6mV(处于 81.92mV 范围内)
  2.  每个电平之间的电压间隔为 0.0625uA * 1600 = 100uV(大于 2.5uV LSB 步长)
  3.  失调电流为 10uV / 1600 = 0.00625uA(与 0.0625uA(每个电平之间的差值)相比、预计会产生 10%的误差)

根据这些结果、似乎可以检测所需的电流值并使用 INA226 转换为数字值。

但我想知道分流电阻器阻值是否设置正确、电流实际上是否可以在 uA 范围内检测到、以及是否可以区分以 0.0625uA 为增量的电平。

 

此致
许原石
 
image.png
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wonseok:

     分流电阻器应工作。 最好使用最长的转换时间和最大的均值计算次数来尽可能降低噪声的影响。

    请注意、该器件最近仅更新为具有低输入偏置电流、从而可以测量 uA 级电流。

    但是、一些旧版本材料可能仍在分销渠道中停留。 旧版本具有大约 10uA 的输入偏置电流。

    除了读取 DIEID 寄存器 (FFh) 之外、没有一种简单的直观区分这两者的方法。 旧版本返回 2260h、而新版本返回 2261h。 对该寄存器的描述存在一些错误、我们正在更新数据表以进行更正。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、广
    感谢您的答复。
    首先、我知道只有新的转速才能测量 uA 电流。


    我还有两个问题。

    首先、我在购买时是否有办法在旧版本和新版本之间进行选择?


    其次、如果我购买了新版本、能否以 0.0625uA (62.5nA) 而非 1uA 为单位来区分电流电平? 如果不是、能否以 0.25uA 或 0.125uA 为单位区分电流电平?

    此致、
    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wonseok:

    当前、在下单时无法指定新版本。 可以想象,经过一段时间后,当分配通道完全冲洗,所有可用的是新的 Rev 您的项目进度如何? 如果您需要样片、我们可以为您提供部分样片、我们可以确保样片来自新版本、因为订单将手动处理。

    一种替代器件是 INA236、它在特性方面与 INA236 非常相似。 如果选择 INA236、则不存在版本问题、它会更加简单。

    对于功能问题、是的、您将能够实现 62.5nA 的分辨率。 由于您使用的分流器相当大、从而产生相应地足够大的分流电压步长

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:
    感谢您的答复。

    如果我改用 INA236、INA236 能否像 INA226 一样满足 62.5nA 的分辨率?
    如果是、我将使用 INA236。

    在该工程方面、我们首先计划使用 INA236EVM(或 INA226EVM)进行测试、如果满足条件、我们将额外购买 INA236(或 INA226)芯片。

    如果我购买了 INA226EVM、是否仍然存在与 INA226 相同的版本问题?
    此外、我想知道 INA236EVM 是否没有任何修订问题。

    此致、
    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wonseok:

    仅是 INA236 的一个(原始)版本。 您的计算适用于 INA236。

    此致

    广