This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901M/NOPB — 端接电镀问题/流程

Guru**** 2629085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582211/lm2901-lm2901m-nopb---termination-plating-questions-process

器件型号: LM2901

您好:

请帮助解决有关 LM2901M/NOPB NiPdAu FINISH 的未决问题。  

 

  • 电镀工艺【电镀,浸渍,热浸渍,其他】是什么?
  • 什么是电镀加热【熔融,退火或无】?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Collin、

    它是电镀、但我想确认第二个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是电镀加热【熔融,退火或无】?

    无。 NiPdAu 镀层未退火。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该假设它是电镀涂层吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    是的。 电镀。

    “电沉积“是包装所使用的确切词语... 当前水平决定厚度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    对于也可用的锡端接镀层、您能否确认其应用方式?  

    • 电镀工艺【电镀,浸渍,热浸渍,其他】是什么?
    • 什么是电镀加热【熔融,退火或无】?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collin:

    这正是 Frank in Packaging 寄给我的消息:

    NiPdAu 是电沉积。 可以将其视为由电流驱动的薄金属镀层的原子级气相沉积。 这不需要像雾锡镀层那样进行退火烘烤。

     无光泽镀锡为电镀。 这样就可以实现 150C/1 小时的烘烤、以减轻锡晶结构应力并降低喷出锡晶须的可能性。

     浸锡为无电化学物质、不需要退火烘烤。 您可能会在不久的将来看到其中一些完成。