This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491RGTEVM:输出匹配电阻器

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1577366/ths3491rgtevm-output-matching-resistor

器件型号: THS3491RGTEVM
主题: THS3491 中讨论的其他器件

您好专家、

根据第 4 页 (2.2) 的数据表:

 很容易将输出匹配电阻器脱焊并替换为单个 50 Ω 串联输出电阻器、在测量仪器上只能提供 6dB 输出电压损失。

我找不到哪一个是输出匹配电阻意味着如果是 54.9 欧姆或 54.9 + 287 + 287 欧姆或仅 54.9 + 287 欧姆、那么应替换哪一个以获得更多增益?  

除了上面会发生什么,如果我将删除 287 + 54.9 欧姆和替换 0 欧姆,而不是删除 287 欧姆,这将放大 6-dB 的电压损耗或你可以分离请什么。

此致、

Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madan:

    如果目标是设置 6dB 压降、您可以移除 R9、R10 和 R13 并将其保持悬空。 然后、您可以将 R11 替换为 0 Ω 电阻器、并将 R12 焊接为 50 Ω 电阻器。 我要参考的值来自第 9 页的原理图。 这将留下一个 50 Ω 串联电阻、如果您将驱动到 50 Ω 负载、该电阻会衰减 6dB、如图 2 所示。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好感谢您的详细信息。  

    主要考虑因素是放大器在存在信号反射时的稳定性。 由于 0Ω 源阻抗向末端保持开路的 50Ω 传输线路馈电、源电压几乎会翻倍、从而导致振铃。 对于我们的设置、这不是一个主要问题、因为我们总是在采样处校准实际信号。 输入电压不会超过 1V。作为合理的折衷方案、采用一个小型电阻器(约为 2–5Ω) 有助于)有助于减少振铃。

    因此、是否可以将 R11 替换为 0Ω、将 R12 替换为大约 5Ω 以从放大器获得大约 5V/V 的增益、并且该配置是否适合稳定运行?

    谢谢  

    此致

    Madan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Madan:

    如果电路的负载侧将处于开路状态、我们建议使用 50 欧姆串联电阻、而不是 5 欧姆串联电阻。 原因是任何反射的路径仍然存在一定程度的匹配、因此使用 50 欧姆串联电阻器将优于 5 欧姆。 这个问题不会是器件的稳定性问题、而是为了确保您限制来回反射、因此具有 50 Ω 电阻会更好。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您的回答—这对我们很有帮助。 我注意到 R9 和 R10 的尺寸非常大;它们是直接焊接还是粘接到位? 我想知道是否有建议的安全移除方法。

    此外、如果我们保留 R9 和 R10、将 R11 替换为 0Ω、将 R12 替换为 50Ω 并移除 R13、会产生什么影响?

    非常感谢您的时间和信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madan:

    这些电阻器焊接在上面。 他们很难删除,我也有类似的问题删除这些。 最简单的方法是使用热风枪来消除这些问题。 仅仅使用烙铁就没有太大的成功。 让这些电阻器开启并以您建议的方式设置其他电阻器可以正常工作、不应该成为问题。 这些用于  调整 THS3491 的负载、在您的配置中、该电阻仍将~100 Ω、因此您应该可以正常使用。

    此致、

    Ignacio