This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:旋转变压器应用:VBIAS 信号分配和 EN 信号缓冲器说明

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585421/alm2403-q1-resolver-application-vbias-signal-decription-and-en-signal-buffer-description

器件型号: ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2404-Q1

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

在 ALM2403-Q1 的数据表中、 图 8-2。 基于旋转变压器的应用

1) 我们需要了解图中所示的 VBIAS 信号、但我们找不到 VBIAS 规格的说明

2) 在图 7.2 功能方框图中、对于连接到 V-的参考电压、EN 信号缓冲器的上限为 5V

对于 V+引脚上的双电源输入+12V、Vpin 上的–12V、引脚“ OTF/SH_DN “的电平应该是多少?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danilo、

    我很高兴为您澄清这款器件、如果对旋转变压器解决方案有所帮助、我肯定可以帮助您设计旋转变压器解决方案。  

    Vbias 几乎始终连接到 Vs/2 以将输出设置为 1/2 Vs。 这样做是为了为拉电流和灌电流提供足够的余量。 由于 IN+是偏置电流的 PA 值、因此简单的分压器可以为器件设置该电压。  

    这是 ALM2403-Q1 的一项挑战、该器件正在由我们的下一代器件 ALM2404-Q1(现已提供内部样片)解决。

    需要注意的是、在旋转变压器驱动应用中、客户通常很少看到将双电源与 ALM 器件配合使用。 这是因为我们在旋转变压器上使用桥接式负载、允许使用单电源产生正负电流。 当使用 V-= GND 时、该引脚变得更易于驱动。  

    如果需要拆分、现在必须使用电平转换器使该电压始终小于 V-+ 5.7V =–6.3V

    您对此应用程序是否有任何详细信息? 我很高兴设计一个电路来演示单电源通常如何用于此类器件。  

    谢谢、

    Jacob