This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:针对未通电时具有高阻抗输出的运算放大器的建议

Guru**** 2912140 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA837, OPA727, OPA863A, OPA835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585300/opa365-recommendation-for-op-amp-with-high-impedance-output-when-not-powered

器件型号: OPA365
主题中讨论的其他器件: OPA727OPA863AOPA835、OPA837

您好:

我在寻找一种精密运算放大器的建议、它可以用作误差放大器(电源= 12V 标称电压)、在器件未通电时、其输出会变为高阻抗 (Hi-Z)。

在我的应用中、放大器输出连接到一个控制节点、当电路的该部分未通电时、该节点必须保持隔离状态。 因此、当 VDD = 0V 或低于 UVLO 时、我需要避免任何通过运算放大器输出级的反馈或泄漏路径。

理想情况下、该器件应:

  • 由 12V 单电源(或±6V)供电

  • 具有良好的直流精度和稳定性、可用作反馈环路中的误差放大器

  • 在关断期间或未上电时提供定义的 Hi-Z 输出状态

  • 可选择包括一个关断或使能引脚来控制该行为

您能否推荐符合这些要求的 TI 运算放大器、或分享设计指南、以便在断电后实现真正的高阻抗输出条件?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的放大器产品线中有许多器件适用于您的应用。 是否有关于此放大器的带宽和压摆率要求的任何信息? 这些信息将帮助我们缩小潜在器件的范围。 在设计指导方面、我认为、在断电时隔离这些节点的理想方法是使用真正的缓冲电路。 对于任何具有反馈网络 (Rf 和 Rg) 的其他配置、您会担心这将是任何信号返回到放大器的路径、即使输出为高阻态也是如此。 因此、我认为缓冲电路是该电路的理想选择。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复和有用的见解。

    该 µs 器将在 12V 控制环路中用作误差放大器、因此我要寻找具有中等带宽的器件、在 1MHz 至 10MHz 范围内、压摆率约为 1V/μ s 或更高就足够了。 主要优先事项是确保在放大器未上电时输出节点保持隔离 (Hi-Z)、以防止与电路其余部分的任何交互。

    为了避免出现此问题、使用真缓冲器配置是合理的。 如果您建议使用在这些断电条件下表现良好的任何特定缓冲器、我非常感谢您提供的建议。

    再次感谢您的指导。
    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    考虑到您设计的带宽和压摆率要求、我会考虑使用 OPA727 来打开一个单独的主题、因为这会将您的主题引导至正确的团队、并询问他们是否对此应用有任何选择。 作为一个高速产品线、我们的大多数零件可能会因您的需求而大材小用。 不过、作为一个注意事项、您可以 使用我们用作缓冲器的 OPA863A 器件。 这是我们具有低失调电压且带宽和压摆率较低的器件之一。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    OPA863A 在其输出端具有 ESD 保护二极管(钳位二极管)。 高侧二极管可以将电流反馈到高轨。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果输出节点的电压高于电源电压加上 ESD 二极管的正向电压、则电流将从输出端流向 ESD 二极管。  大多数器件(如果不是所有器件)都将具有某种 ESD 结构来保护器件。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/lit/ta http/sszt937/sszt937.pdf?ts = 1762751684728&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOPA837

    OPA83x 系列特别注意在禁用时使输出进入高阻抗状态。

    虽然它可能会错过您的 12V 标记,是应该满足您的所有规格.

    请查看 OPA835、OPA837 以了解您的应用。

    Ignacio Vazquez Lam1 您能在设计中检查它们在断电时是否具有运算放大器的输出阻抗与频率间的关系图。