This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:替代 MAX98388EWE+T 的具有成本效益的解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2572, TAS2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585731/tas2572-cost-effective-solution-to-replace-max98388ewe-t

器件型号: TAS2572
主题中讨论的其他器件: TAS2020TAS2320

尊敬的团队:  

您是否可以推荐具有成本效益的解决方案来替代 MAX98388EWE+T? 客户认为 TAS2572 的价格不好。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会重新检视您的帖子、并尽快提出进一步的评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    有何评论? 如果我们能为客户提供最好的设备、我会很好、因为他们将在今天完成建议。

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海亮:

    TAS2320 或 TAS2020(即将发布)可能是另一种选择、尽管这些是 QFN 封装。

    请离线联系 BU、以便我们了解有关特定客户和业务机会的更多信息。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师