Other Parts Discussed in Thread: INA819
器件型号: INA819
我使用 2X INA819 来读取 2 个负载单元。
该系统还包含一个电机、该电机安装在电路和 LC 附近。
我注意到、每当电机运行时、即使在低电流下、放大器输出端也会出现三角波、与 电机驱动器的频率相匹配 (~16kHz)+~200mV 直流失调电压。
我设法使用电容器 C9 和 C10 来滤除 16kHz 噪声、但没有帮助降低 200mV 失调电压。
目前我使用软件补丁来确保在电机运行时校准负载电芯 0 电平、因此我现在可以容忍它、但如果系统将在另一种不允许我这样做的模式下运行、我将来会看到可能的问题。
您能提出任何解决方案或要检查的问题吗?
更多数据:
1 — 所有系统均由单个 24V 电源供电
2 — 此电路通过 24-12V 直流/直流转换器供电、然后通过 8V 线性稳压器供电 — 这向标有 Vin 的线路供电。
3 — 电机驱动器具有单独的电源和接地线,仅与系统的其余部分共用 P.S 端子。
4 — 最大电机电流为 10A、但即使电流很小、在无负载的情况下就位时、也会出现偏移。
5 - LC 电阻 — 10k。