This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-2EVM:申请 LMQ66430-2EVM 的设计文件

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430, LMQ66430-2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1583809/lmq66430-2evm-request-for-design-files-for-lmq66430-2evm

器件型号: LMQ66430-2EVM
主题中讨论的其他器件: LMQ66430

您好:

我目前正在研究一个集成了的设计 LMQ66430 我想知道是否是 Altium 设计文件(原理图和布局) 中的示例 LMQ66430-2EVM 器件。

从官方评估模块或相关工程访问这些文件会非常有帮助、这样我就可以将电路正确地适应我自己的 PCB 设计、并确保功率级功能正常。

如果有任何参考工程、设计包或包含这些信息的资源、我非常感谢您的指导。

非常感谢您的帮助和支持。

此致、
Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    非常感谢。 我将等待您的答复、因为这将大有帮助。

    此致、
    Sebastián μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心、Sebastian、  

    我看着她。  仅 当您与 TI 签订了有效的 NDA 时、我们才可以向此 EVM 提供这些设计文件。 请您确认一下。  

    是否有任何 TI 销售团队为您提供支持?

    请分享此信息。 它会有所帮助

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    感谢您的回复和对此的检查。
    目前、我没有与 TI 签订有效的 NDA。 您能告诉我建立一个设计文件的过程、或者我如何在这些条件下继续访问设计文件?

    此外、我目前不能得到特定 TI 销售团队的支持。 请告知我是否应该直接联系一个、或者您是否可以将我与相应的团队联系起来。

    此致、
    Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sebastian 的留言。 我会查看您的信息、然后返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Naresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sebastian

    如果没有 NDA、我们将无法发送这些文件。  

    您能否请咨询您的高级团队、了解哪个 TI 区域销售团队可以为您提供支持、以确认是否可以获得 NDA。  

    谢谢。此致

    Naresh