This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9001-Q1:TLV9001-Q1:SPICE 模型可用性

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586166/tlv9001-q1-tlv9001-q1-spice-model-availability

器件型号: TLV9001-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV9002

您好:

我注意到、在 TLV9001-Q1 产品页面上、提供的 PSpice 模型适用于 TLV9002。 您能否确认同一模型是否适用于 TLV9001-Q1、或者是否有单独的 TLV9001-Q1 型号?

谢谢你。

 

此致、

Srikar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srikar、

    系列中的模型相同。

    模型“模型“一次一个通道 — 因此单通道,双通道和四通道都是相同的模型。 唯一的区别是.subckt 行上的名称。

    模型对室温下的典型值进行建模 — 因此,对于所有通道数,相同的模型也适用于商用器件和 Q1 器件。

    显然、维护一个模型比 6 个相似但重新命名的模型更容易。

    所以可以使用 TLV9002 模型。 如果存在问题、您可以重命名.lib 文件并将.subckt 行更改为 TLV9001-Q1。