This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:TI PCN 20251105000

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584866/opa547-ti-pcn-20251105000

器件型号: OPA547
主题中讨论的其他器件: INA168

大家好、我目前正在评估 TI PCN 20251105000 中详细说明的更改。  我注意到报告中找到的 qual 器件是 INA168QDBVRQ1 或 SOT-23-5 封装类型。   

我希望继承与 TO-263 (DDPAK-7) 封装 OPA547F 相关的资质认证数据。  现在是否可用?

谢谢、

frank.meola@baesystems.us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Frank、  

    感谢您的联系。  

    您能找到有关此 PCN 编号的信息。 此 PCN 包括在我们的谢尔曼制造中使用 JIBB 工艺的器件。 此次 变更包括晶圆制造厂变更(谢尔曼晶圆厂卸载)和晶圆材料变更(晶圆直径从 150mm 更改为 200mm)

    由于转移到新的制造厂、我们使用了鉴定器件 (INA168QDBVRQ1) 来验证 PCN 之前和之后的制造之间是否存在漂移。  

    需要考虑的重要信息:

    器件工艺和设计完全保持不变

    封装材料测试厂保持不变

     

    由于 INA168 通过了鉴定工作、因此我们能够使用 JIBB 流程对其他器件进行鉴定。 这意味着 OPA547FKTWT 没有与此 PCN 相关的鉴定数据、因为鉴定驱动器 (INA168QDBVRQ1) 上没有观察到任何变化。

    务必考虑始终使用最终测试数据、以确保保持数据表中详述的预期性能。  

    如果您对此信息有任何疑问、敬请告知。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清在此我会存档您的意见,并将详细信息推入我们的系统。  非常感谢 Jacob!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、如果有其他问题、请随时联系!

    谢谢!

    Jacob