This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4235:解析警报引脚

Guru**** 2788285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585400/ina4235-deciphering-the-alert-pin

器件型号: INA4235

  • 警报引脚是否可以同时监测欠压和过流?
  • 警报引脚是否可以监测每个通道上的不同条件、例如通道 1 上的 UV 和 OC 以及通道 2 上的 OV 和 OC?
  • 任何通道的任何条件是否会产生同一个警报引脚?
  • 如何知道哪个信道触发了警报? 它是否会标记 ENERGYOF_CH...、1 至 4?
  • 我如何知道哪个条件触发了警报? 它是否标记 limit..._alert、1 到 4?
  • 查询标志将需要一些 I2C 时钟周期、对吗?
  • 是否可以将标志硬连线到某些引脚、以立即提供通道或条件、而不需要 I2C 主器件查询器件?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    警报引脚是否可以同时监控欠压和过流?

    是的、一次最多只能监测 4 个警报。

    ]警报引脚是否可以监控每个通道上的不同条件、例如通道 1 上的 UV 和 OC 以及通道 2 上的 OV 和 OC?

    是的、您可以、有关如何执行此操作的详细信息、请参阅第 7 节。

    任何信道的条件是否会产生相同的警报 PIN?

    任何警报配置设置都将触发同一 ALERT 引脚。 您必须读取标志寄存器以了解哪个警报已触发。

    [报价 userid=“196561" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585400/ina4235-deciphering-the-alert-pin
    • 如何知道哪个信道触发了警报? 它是否会标记 ENERGYOF_CH...、1 至 4?
    • 我如何知道哪个条件触发了警报? 它是否标记 limit..._alert、1 到 4?
    [/报价]

     标志寄存器可用于找出该值。

    查询标志将需要一些 I2C 时钟周期、正确吗?

    是的、没错。

    是否可以将标志硬连线到某些引脚、以便立即提供通道或条件、而不需要 I2C 主器件查询器件?

    否、ALERT 引脚是唯一可访问的输出。

    此致、
    Mallika Senthil