This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:具有内部 REF 的模拟电流检测放大器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA214-Q1, INA240, LMP8481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586665/ina214-q1-analog-current-sense-amplifier-with-internal-ref

器件型号: INA214-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240LMP8481

您好的团队、

是否有任何与 INA214-Q1 类似、具有内部 REF 的模拟电流检测放大器? 我注意到 INA214-Q1 需要外部基准。

BR、

Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jade、

    我不知道你要求什么。 如前所述、INA214-Q1 具有一个外部生成的基准、而不是内部生成的基准。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    我想问是否有任何带有内部基准的模拟电流检测放大器。

    BR、

    Jade Lan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    我们没有可生成自己内部基准的器件、但是我们还有一些器件、比如 INA296、它们有两个 REF 引脚、它们之间带有一个电阻分压器:  

    可轻松连接以产生 1/2Vs 基准电压、如图所示。

    具有此功能的我们的器件包括:

    INA296

    INA241

    INA240

    INA28x

    LMP8481

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV