This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:差分输入转单端输出

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH5401EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586923/lmh5401-differential-input-to-single-ended-output

器件型号: LMH5401

Im 尝试将 LMH5401 用作直流高达 2GHz 的差分转单端转换器。 据我所知,它可以使用 LMH5401 高频的像这样: 差分到单 ended-v4_lds.pdf . 但也可以转换成直流吗?  
提前感谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH5401 可用于 DIFF SO SINGLE、但如本文所述、会降低其谐波性能。 您仍然可以使用它来通过直流电、但可能需要根据所需的直流电压和可用的电源进行一些外部偏置。 在此配置中评估的理想方法是购买 LMH5401EVM 并使用连接的 50 Ω 端接一个输出。 然后、您可以确保它适用于您的应用。

    谢谢、如果您有任何其他问题、敬请告知。
    基定