This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:射频放大器振荡

Guru**** 2796225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6171, LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1583119/lm7171-rf-amplifier-osicllation

器件型号: LM7171
主题中讨论的其他器件: LM6171

您好的团队、

客户将我们的 LM7171B 用于射频放大器、用于 1.5MHz 输入正弦波、

预计 电压正弦波大于 Ex。 +–5V、它们预期输出将在输入停止时停止、  

但他们发现在一些样本,输出将保持振荡,我们做了一个 FA 分析显示这些样本来自相同的批次。

所以、只需帮助我们使用 LM7171B 临界情况(最小值和最大值)、通过 TINA 或 PSPICE 对其系统进行仿真、看看此设计是否确实存在裕度风险。

蒙特卡洛也工作, BTW .

image.png

之前的 FA 报告 e2e.ti.com/.../QEM_2D00_CCR_2D00_2508_2D00_00719-Final-Report-_2800_TNI_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    不幸的是、我认为临界情况测试或某种 Monte Carlo 仿真不会显示太多、但如果我们找不到问题、我们肯定可以回到这个问题上来。 我很好奇、客户能否分享在同一电路中工作的设备的图像。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lgnacio、

    当然、我会尝试从他们那里获得一些顶部标记的图片

    您能帮我对该系统的相位裕度相对于 IC 的变化进行仿真吗?

    在这个星期四之夜、我们与客户开会、希望我们可以获得 TINA 或 SPICE 仿真帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这不是我们能捕捉到的。 我们的模型并非用于在不对实际器件中出现的任何变化重做整个模型的情况下调整值。 我看到这个电路的问题是反馈电容、它可能导致振荡、因为理想情况下、它会将该电路转换为较高频率的缓冲器。 该器件在 1V/V 增益下不稳定、该反馈电容器会在较高频率下导致此问题。 客户能否移除这些反馈电容器并查看振荡是否消失。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    是否有一个公式可以表明这个 10pF 的电势会带来稳定性?

    老实说、我不知道他们是如何通过 R28 连接到正输入来实现负反馈的、希望你们能帮助我进一步澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    该反馈电容器导致稳定性问题的原因是该器件的单位增益不稳定。 在较高频率下、该电容器的行为将类似于短路、并有效地将该电路转换为较高频率的缓冲器。 在其系统中工作的设备的图像将有助于确认可能发生的情况。 为了获得差分输出、电路本身非常有趣、但我在 TINA 中使用标准模型获得了预期结果。 我想知道他们是否考虑试用 LM6171、因为这是一款与 LM7171 属于同一系列的单位增益稳定放大器。 还有 LM6171 的双通道版本。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lgnacio、

    抱歉、我是否知道在高频方面、LM7171B 为什么不适用于单位缓冲器?

    LM7171A 也不适用吗?

    我会转发给客户

    BTW、

    右侧的良好标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    该器件专为在 2V/V 或更高的增益下工作而设计。 A 和 B 版本是相同的核心器件。 LM6171 版本具有单位增益稳定、使用反馈电容器时其行为应该更好。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lgnacia、

    从质量的角度来看、良好的器件顶部标记对澄清这个问题有何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这款器件在我们的新工艺中进行了重新设计、尽管它是直接替代产品、但旧器件在行为上确实略有不同。 我很好奇、那些按预期工作的器件是否来自较新的版本、 如果是这样、则更容易理解为什么这种情况会发生在客户身上。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    Goi it、但他们说,这种医疗设计已经使用和固定了超过 7 年,与 LM717B 没有异常,直到最近,不确定这是否给你更多的线索质量的观点。

    另一方面,这种设计并不是为了单位缓冲,他们确实想放大 1.5MHz 正弦波而不是缓冲,而反馈电容器是为了稳定性,这对您来说是有意义的吗? 是否可以从现在开始在该设计上使用 LM7171A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我继续向您发送了一封私人消息、以便离线继续此主题。 我将继续、关闭该主题。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lgnacio、

    关于质量视角、

    是否从我们分享的顶部标记进一步更新?