This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73:TRF37D73 电感器选择和原理图

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37D73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586091/trf37d73-trf37d73-inductor-selection-and-schematics

器件型号: TRF37D73

我相信、但我不确定 TRF37D73 的原理图是否正确:

image.png

 

  • 工作频率为 1.5GHz、而 33nH 电感器 SRF 为 1.7GHz (LQP03HQ33NH02D)。 LQP03HQ33NH02D 的额定功率为 150mA、而 TRF 需要 50mA。 没关系吗?
  • 在线路中使用铁氧体是可以接受的(想法是进一步降低噪声)、但它可能是愚蠢的、因为它可能会导致问题?
  • 我假设馈通电容器正常。  

谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    出于射频阻断目的、只要电感器的阻抗仍然足够高、能够阻止射频泄漏到电源轨中、就可以在 SRF 之上使用电感器。 高于其 SRF 时、它只是略微增大电容、而不是电感、只要其阻抗仍然足够高、这一点无关紧要。

    使用该 33nH 0402 而不是建议的 Coilcraft 100nH 0603(在 EVM 上)将影响频率响应。 与 100nH 的电感器相比、较低的频率具有较小的增益、因为射频更快地进入电源轨。  

    直流阻断电容器的情况也是类似的。 对于大多数用途、最高可达 15GHz 或 20GHz、大多数 100nF 0201 陶瓷电容器将具有相同的性能。 影响最大的实际上是封装尺寸(0,201,04004020603 等)、因为这将确定高于 SRF 时的串联电感。 越小越好。 谁会在乎它是否会产生电感,如果它只有 100pH 电感!

    至于目前的问题、应该是可以的。 线路中的铁氧体是在电源进入偏置之前对电源进行滤波的好方法。  

    谢谢、
    基定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gideon、感谢您提供了一个非常翔实的答案、让我深入了解这里的问题。