This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:规格查询

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580163/ina226-q1-spec-inquiry

器件型号: INA226-Q1
主题: INA226 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

有关 INA226-Q1 的一些问题希望您能帮助澄清:

  1. 如果数据表中没有提到这个电流传感器、我是否可以判断这个电流传感器可以支持单向还是双向?  如果 VIN+- VIN-可以接受正/负电压、这是否意味着它可以支持双向?

image.png

 

2.我是否知道如何判断 IN+/IN-信号的带宽限制? 我是否应该使用下图找到在达到–3dB 增益之前的相关频率范围? 那么、对于 INA226-Q1、我认为它将有大约 400kHz、是这样吗?

image.png

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    以下是我对您的问题的回答:

    1.正确、INA226 是双向的。

    2.带宽取决于您选择的转换时间、平均值计算设置和转换的信道数。 140µ≈、如果您仅转换 140µs 处的分流电压、则采样率将为 1/μ s 7.143kHz。 如果同时转换分流电压和总线电压、并且每个都进行 140µs 转换、则采样率将为 1/(140µ μ 140µ)≈3.571kHz。 图 5-1 图中的 单通道转换为 1.1ms、采样率为 1/(1.1m)≈909Hz。 从图中可以看出、–3dB 点大约是采样率的一半。 该设置将随转换设置的变化而变化。  

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mitch:

    很抱歉晚回复。

    因此、根据图 5-1 中的信息、我们可以只使用一半的采样率作为频率响应速率?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将是–3dB 点的良好近似值。