This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903D 器件不在–40°C 下运行

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586580/lm2903-lm2903d-parts-not-operating-at--40-c

器件型号: LM2903
主题中讨论的其他器件: LM339

我们出现 LM2903D 器件无法在–40°C 下运行的故障。   

顶部

LM2903

TI4BM

A2JE 或 A6RM

底部有一些标记、但到目前为止没有任何一致性 (3A162 和 3D178)。

您能告诉我顶部和底部标记的含义吗?

我想知道问题是否来自最近的 PCN 20240930001.1 晶圆厂和工艺变更。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    如果没有原理图或问题描述、就很难说出来。

    但是、通常在低温下出现问题时、这是因为超出了输入电压范围。

    在低温条件下、输入范围会缩小。 室温输入范围为 VCC 1.5V、但在整个温度范围内为 VCC 2V、尤其是在低温下。

    因此、请确保两个输入端的电压至少比 V+最大值低 2V。

    请参阅 LM339 系列应用手册的第 6.4 至 6.7 节以及第 6.7 和 6.8 节。 可能会解释所有内容。

     LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南

    通常这是因为客户已超出输入范围,并且输出刚刚发生在正确的方向“触发器“(输出低电平),他们从来没有注意到。 电路从未真正工作过...

    新芯片在“超出数据表行为“方面有不同的行为、这种行为最终会引起人们的注意。

    请参阅应用手册的第 3 节、了解您拥有的芯片。 您无法通过日期代码可靠地判断 — 您必须查看标签或运行批次代码。

    “TI"是“是 TI 标识符(替换了较新器件上的 TI 标识)。

    “4B"是“是生产日期代码、即 2024 年 11 月。

    “M"是“是制造工厂代码。

    “A2JE 和“A6RM"是“是部分批次代码。

    “A2JE"是“是 Ji3 芯片 (PCN #1)-当两个输入都被违反时、该值会变为高电平。

    我无法在“A6RM"上“上获得命中。 请确认该器件的完整顶部标记。  

    背面的数字用于标识组装过程中使用的封装模具、与芯片无关。

    请获取原理图、问题描述以及可能的示波器照片。