This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA277:OPA277P — 偏移修整 VS 偏移 NULL 引脚

Guru**** 2794665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586457/opa277-opa277p---offset-trim-vs-offset-null-pin

器件型号: OPA277

您能澄清一下 OPA277P 的两个参数之间的区别吗 失调电压修整 “引脚和传统的“ 偏移空 “引脚? 具体来说、“偏移修整“和“偏移无“等效术语可以在原理图符号上互换使用、还是符号标签应该更精确以反映功能或实现差异?  您能否确认失调电压修整引脚是输入引脚还是模拟引脚、因为我可以看到这些引脚在参考设计中被视为输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、通常“失调电压修整“和“失调电压空“可互换。  这些元件通常连接到电位器、从而允许在调整电位器时将放大器的偏移“调整“为零。  请参阅下面的:

    如果它们未被使用、则应将其保持悬空。  我认为上面的原理图没有问题。

    希望这对您有所帮助、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的迅速响应、您能否澄清问题的第二部分、即“ 失调电压修整引脚是输入引脚还是模拟引脚、因为我可以看到这些引脚在参考设计中被视为输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将它们称为输入 — 它们也是模拟的,这个运算放大器没有数字引脚。   您可能正在考虑一个使能引脚 — 这不是使能引脚,它将使用一个电阻器将输入对上的电流共享分压,而不仅仅是检测电压电平。

    此致、
    Mike