Other Parts Discussed in Thread: LMH6628QML-SP, LMH6702
器件型号: LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件: LMH6702
你(们)好
我想知道 LMH6628QML-SP 是否进行了任何 ELDRS 或 LDR 测试、以及在这种情况下这些测试的结果是什么。
此致
Alexander Hollmark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LMH6628QML-SP, LMH6702
器件型号: LMH6628QML-SP
主题中讨论的其他器件: LMH6702
你(们)好
我想知道 LMH6628QML-SP 是否进行了任何 ELDRS 或 LDR 测试、以及在这种情况下这些测试的结果是什么。
此致
Alexander Hollmark
您好 Alexander、
我们的航天级器件(包括 LMH6628QML-SP) 已通过 ELDR 和 LDR/HDR 测试。 可以通过以下器件链接找到 TID 报告: https://www.ti.com/seclit/rr/snaa188/snaa188.pdf?。 任何航天级 (-SEP 或-SP) 器件都已通过 TID 测试、并可通过耐辐射加固保障达到一定剂量、如下表所示。 这意味着对耐辐射产品的每个生产批次都执行最终验收测试、该产品对每个批次进行取样以进行质量保证、包括 TID 辐射测试。

有关 SEE(单粒子效应,如 SEL 和 SET)、遗憾的是 、我们没有 LMH6628QML-SP 的这些报告、因为这是我们从 National Semiconductor 继承的器件之一、发布时不需要这些报告。 在这个 E2E 主题中、另一个客户分享了第三方针对与 LMH6628QML-SP 采用相同工艺的其他 LMH 器件提交的一些报告。 虽然我们不自行获取这些数据、但您可以将其用作参考:
正如上面链接的 e2e 主题所述、下面是 LMH6702 的一组报告、该报告涉及相同的流程、因此非常可比较、可从他们共享的数据库之一获取: https://nepp.nasa.gov/radhome/papers/L061806_LMH6702.pdf。
谢谢您、
Sima