This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:温度异常问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586285/lm2904-temperature-abnormal-issue

器件型号: LM2904

尊敬的团队:

您是否有关于温度异常问题的任何暗示? LM2904 可在 40°C 条件下正常工作、但在 45°C 条件下性能异常。 输出将具有~5kHz 的振荡。 您可以帮助查看此处的内容吗?

提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    尝试移除输出引脚上的电容器。 移除输入端之间的电容器。