This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:I2C 状态查询?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA234, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585370/ina234-i2c-status-query

器件型号: INA234
主题中讨论的其他器件: INA238

I2C 主设备是否可以查询该器件的 UV、OV 和 OC 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    INA234 将在任何给定时间(并非所有时间)监测一种过压/欠压情况。 只有一个限值寄存器可用于此目的。 除了进行一次过压/欠压监控外、还可以监控转换状态(通过 I2C 查询)。

    如果您需要监控多个过压/欠压条件、INA238 是一个不错的选择。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你确定吗? 我知道 ALERT 引脚只能记录一个条件。 但并非所有传感器都始终工作、可通过 I2C 访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    我很确定、但也许我忽略了一些内容。 数据表的哪个部分提到了所有过压/欠压情况都会受到监控、并且可以通过 I2C 访问相应的状态?

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Address — 寄存器名称

    1h 分流电压寄存器

    2h 总线电压寄存器

    3h 功率寄存器

    4h 电流寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    这些是值寄存器。 是的、它们始终可用。

    但是、并非所有过/欠状态都可以监控。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说“受监控“时、您说的是警报引脚、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    ALERT 引脚显然只能与一个条件关联、无论是电流/电压、过限还是欠限。

    我的意思是状态位。 在 INA238 中、用户可以设置多个限值寄存器。 相应的状态位可用于反映是否超出这些限值中的每一个。 此功能在 INA234 上不可用。

    这是为了响应您的 初始帖子“为该器件查询 UV、OV 和 OC 状态“。

    此致

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:  

    感谢您提供有关 INA 238 的信息。 但是、我不是说限制。 只需获取最后一个传感器值或平均传感器阀(通过 I2C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    在这种情况下、可以使用 INA234。 电流、电压和功率寄存器值均可通过 I2C 获得。 我很高兴这只是一个术语误解。

    广

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Guang。 我看到它的平均值:

    “在每次测量样本之后、新计算出的电流值和功率值 将附加到此累积寄存器、直到测量所有样本并取平均值。 在测量了所有样本并且相应的电流和功率计算已经完成后、针对每个此类参数的累加平均值加载到相应的输出寄存器中、而从这里可读取这些值。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    是的、您回答正确。 如果您选择大于 1 的平均值计算次数、则 INA234 将累积单次测量值、直到达到平均值计算次数、计算平均值并存储在寄存器中、I2C 控制器可以从中读取这些值。

    在存储新结果之前、之前的结果可在寄存器中读取。

    广