This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:Howland 电流源

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1584399/opa462-howland-current-source

部件号: OPA462

大家好、E2E 专家:

我想按照以下规格设计恒流源:

输出电流(峰峰值)= 10mA;

频率范围= 1Hz –100kHz

负载= 10 欧姆 — 4800 欧姆(电阻负载)

我尝试根据已知公式设计源、但很遗憾、我遇到了带宽问题。 我认为在输入端添加前置放大器会有所帮助、但遗憾的是、并没有。 那么、我想问是否有人可以帮我?

我附上了电路图。

Howland_current_source.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件的带宽限制在+/–50V 至 50kHz 范围内(请参阅下图)。 这意味着我们可以开始看到接近 100kHz 的失真。 由于还会增加电路增 益、这会进一步限制带宽((BW =增益带宽/增益)。

    我连接了一个 Howland 电流泵仿真、该仿真在 100kHz 时似乎运行良好、但您可以看到 Vset 上存在一些振铃。 此应用是否具有设定的负载、或者是否有所不同?  

    e2e.ti.com/.../OPA462-Howland-10-mA-Ipump100khz.TSC

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的答复。 但是、我看到您使用的是±3V 的方波输入信号、但很遗憾、我只能使用±1.65V 的正弦信号。对于该应用、负载将是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:

    感谢您提供的信息。 我使用您的设计参数再次对电路进行了仿真、它似乎相当稳定且不失真。 下面是电路设置、输出为 50kHz、75kHz 和 100kHz。 我的 RL = 1k、如果需要更改该值、请告诉我。 请仔细查看、让我知道任何问题。

    谢谢您、
    嘉莉

    e2e.ti.com/.../5327.OPA462-Howland-10-mA-Ipump100khz.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我也想到了这样的结果、但遗憾的是、我无法让它用于高达这些 4800Ω 的更高电阻。我还想了解您如何得出这些电阻值、以及是否可以发送计算、请。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:

    下面是一些讨论 Howland 电流泵的设计和实现的应用手册。 特别是、改进型 Howland 电流泵应用手册显示了 Vout、RLoad 和 ILoad 之间的关系。

    改进型 Howland 电流泵配置分析

    改进型 Howland 电流泵电路

    Howland 电流泵的综合研究

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉