This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:如果我们为电机控制构建 4-20mA 模拟输出、那么此电路是否正常

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587697/xtr115-is-this-circuit-is-okay-if-we-build-4-20ma-analog-output-for-motor-control

器件型号: XTR115

problem.png我尝试在 Orcad 中构建此电路、以满足电机控制器的 4 –20mA 模拟输出要求、因为我将在第二阶段继续进行 PCB 设计、并建议适用于模拟输出要求 4 –20mA。 PWM 是我从 STM32 微控制器提供的输入电压、范围为 0V 至 3.3V、在电源中施加 V 24V。 我根据计算出电阻值并将其放在电路上。 由于我将继续进行下一步、请任何人审查它、以防万一出现错误。 指导我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tasmita:  

    在查看原理图时、我有几个问题:  

    • ISO 器件 VCC1 上的 5V 电压是否由外部供电? 我假设它也在为 MCU 供电?  
    • 引脚 5 和 7 的 GND2 是否连接在 ISO 器件上?  
    • L34 和 L35 是什么?  
    • 您将在 MCU 上使用的 PWM 占空比和频率是多少?  

    此致、
    Ashley