This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3470:电源时序和压摆率要求

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587420/ths3470-power-supply-sequencing-and-slew-rate-requirements

器件型号: THS3470

您好:
是否有电源时序和/或压摆率(上升时间)要求?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于电源时序、在理想情况下、 对称提高电源电压是最好的做法。 这是因为存在连接到某些电源的内部节点、这些电源使用 1/2 Vs 作为基准。 如果一个电源打开、而另一个电源仍然关闭、则可能会导致晶体管损坏。 然而、始终会存在某种不对称性、但只要电源随着它们一起上升而相对接近、器件就应该没有问题。 关于电源的压摆率、我们建议最大 1V/us

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ignacio,

    我们使用+/–25V 双极电源。  正负电源 在稳定后匹配良好。  然而,他们不会一起上升。 正电源上升速度比负电源上升速度快。

    THS3470 可以承受什么不平衡?  

    在这种情况下、断电模式是否提供任何保护?  也就是说、如果我们关闭运算放大器的电源、直到两个电源都稳定下来、会有帮助吗?

    谢谢!

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我可以向我们的团队提问、我们相信 5V 电压对于该器件来说是可以接受的。  关于断电、在断电时仍然有很多电路处于导通状态、这就是静态电流仍然为 14mA 的原因、因此我不确定这是否会对器件产生很大影响、因为如果电源确实不对称、则会斜升。

    此致、

    Ignacio