This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:使用运算放大器驱动线圈

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587881/ths4031-driving-a-coil-with-an-op-amp

器件型号: THS4031

大家好:

我目前遇到 THS4031 和变压器的问题。
简而言之:我有一个运算放大器电路、想在其他地方耦合信号(100kHz 10Vpp 正弦波)。
该问题与变压器无关。  
当我将一个线圈连接在 THS4031 后面时、我会在实际中以及在仿真中得到这一点。

我已经在仿真中进行了说明。
1) 这是电路,因为我有它近似。
这种“摇摆“也在现实中发生。
2) 在这里、我尝试在仿真中缓冲运算放大器之后的信号。  
3) 如果我只使用 THS4031 进行缓冲,它是有效的。

有人能解释为什么缓冲不能这样工作吗?
或者、有人知道我可以用于将反相运算放大器电路 (1) 之后的信号耦合到变压器线圈中的替代运算放大器或电路吗?

对于运算放大器而言、线圈的电感不应成为问题、因为不会超过最大电流。
我还尝试了更大和更小的值。 在仿真中、它只移动了“摆动“的点。 不幸的是,它不会消失。

此致、我们将提前致以诚挚的问候、
David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    似乎器件会遇到一些电流限制、并导致放大器出现干扰。 不建议直接驱动电感器。 如果您尝试在实际电路中的输出端添加一个串联电阻(10 Ω)、您是否仍然会看到这种干扰? 我不确定您的电路板是否有空间、但应该会有所帮助。

    此致、

    Ignacio