This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7211A:TLV7211A 的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587514/tlv7211a-issues-with-the-tlv7211a

器件型号: TLV7211A
主题: TLV7211 中讨论的其他器件

 你好、团队  

客户使用 TLV7211 来设计比较电路、并且此项目已多次大规模生产。 但是、使用最新一批 TLV7211 (2422+5) 将导致更多产品出现缺陷(比较电路的输出状态异常)、故障率 相当高(达到 80%)。 我随附了该比较电路的原理图。 您能否帮助提供可能导致此 问题的任何建议? 谢谢!

TLV7211 (SCH.pdf) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    TLV7211 系列已通过 PCN、将在 2024 年 3 月后更换裸片。 “2422" 日期“日期代码会将其放入“新裸片“类别中(我们需要完整的日期代码来确保-但一个批次之间的即时高故障率是一个肯定的迹象)。

    产品变更通知 (PDF)

    如果在数据表规格范围内运行、则不应有任何差异。 新芯片符合或超过旧芯片规格。 基本功能应该相同。 我不会立即在原理图中看到任何会引起问题的内容。

    我们需要更好地描述故障和/或示波器照片或良好和不良行为的测量结果。