This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:INA592 用作环路监控器、具有 1.25V 失调电压调节器

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: INA592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586275/ina592-ina592-as-loop-monitor-with-1-25v-offset-adjuster

器件型号: INA592

我们使用 INA592(增益=2)作为环路监控器、失调电压为 1.25V。 当环路是 1mA 在环路中流动时、我获得相同的电压输出、即 1.3V(在 ADC_IN 处)、但当环路悬空时预期为 1.25V。

我附加了两个仿真用例

  1. 正常工作阻截 1mA 在循环中流动

image.png

 

 2.循环是浮动的

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    您断开了电压、但这不是整个电流路径。 仍有电流 (1mA) 流过 27 Ω 电阻器! 您可以在下面的屏幕截图中看到此结果:  

    我还在断开电路的情况下进行了扫描、图中显示了这一点  

    以下是未断开电路时的预期结果:  

    目标是在与负载断开连接时实现零电流吗?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    是的、在断开负载时、我们需要具有 0mA。 如果我们拆下环路监控电路 (U3)、 在负载断开时它提供 0mA。 为什么回路监测电路允许电路流动 1mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以为我们推荐采用单电源(高达 36V)的出色双向电流监测电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    是的、我们需要在断开负载时使用 0mA。 如果我们拆下环路监控电路 (U3)、 在负载断开时它提供 0mA。 为什么环路监控电路允许电路流动 1mA?

    实现这一目标的最简单方法是将输入推至阈值以下、使输出开始推送电流。 这是否是在断开负载时可以实现的?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    所有这些操作都是在检测负载是否断开的情况下进行的、而不检测负载如何推入输入?

    此致、

    Vamshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doudu:

    恐怕我不明白你在说什么。  

    此致、

    Robert Clifton