Other Parts Discussed in Thread: INA163, INA849
器件型号: INA163
主题: INA849 中讨论的其他器件
这是对我以前遇到的支持问题的回顾。 当时它只是模拟。 现在、我已在电路板上实现了电路。 我不知道该怎么说。 我想知道是否有两个可能的原因。 1) 我有一个音频分析仪连接到它,并尝试平衡和不平衡的输入源。 1Vrms 的输入电压等级。 2) 当电路通电时,我打开和关闭 40dB 增益。 我使输入保护二极管断开连接、因为它们最初接地而不是 V-。 不过、我没有故意超过电源电平。 当我说它正在工作时... 是通过音频分析仪信号输入完成的。 当我开始尝试 40dB 增益时、事情变得尖锐。 我尝试了一个军用低电平动态麦克风。 我没有看到来自 INA163 的音频/语音输出。 由于麦克风的水平非常低,我不确定它甚至不好 — 示波器的振幅太低。 输出小于 1mV 和 5 Ω 源阻抗。 我将尝试另一个部分,并更小心,但开放你的建议。