This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3311-Q1:查询总误差

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3311, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588248/amc3311-q1-inquiry-about-the-total-error

器件型号: AMC3311-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC3311AMC3330

我想查询 AMC 的总误差规格

我们目前正在使用 AMC3311 评估电路中从高压输入到模拟输出的总误差。 我们想确认是否可以根据以下数据表中提供的规格对此进行全面评估、或者是否需要对温漂、失调电压误差等参数进行额外的补偿

image.png

作为参考、1000V 的高压输入在馈送到 AMC3311 之前通过电阻分压器网络衰减至 2V。 请注意、您无需考虑电阻器容差、因为我们将自行处理该计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这些是一条典型曲线、因此很可能需要执行最坏情况下的误差分析。  

    我现在正在更新精度 Excel 计算器。  https://www.ti.com/tool/download/SBAR013

    AMC3330 的模拟规格非常接近、我将确保在下一次更新中添加 AMC3311。  

    如果您需要准确地对 AMC3311 进行更快的求和、请告诉我、我可以提供 Excel 计算器的初步图片以及您的用户输入。