This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224EVM:MSL 元件的烘烤检查

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1585432/iso224evm-baking-inspection-of-the-msl-component

器件型号: ISO224EVM

尊敬的先生/教长:
 
我们一直在许多设计中使用您的器件来满足各种应用的需求。 在烘烤 MSL 级别组件的过程中、我们遇到了如下问题:
 
“在+125°C 的烘烤腔室中烘烤 MSD 组件 48 小时的过程中,腔室门在 48 小时(约 44 小时) 的中间打开,将一个由多个 PCB 组成的托盘放入同一个腔室中,这也需要同样的+125°C 烘烤温度,持续 4 至 6 小时。“
 
 
因此、我们有一些与上述流程相关的问题。
 
  1. 我们可以打开中间的箱门吗  烘烤持续时间 — 添加另一批 MSD 组件以实现更短或更长的持续时间、或添加多氯联苯等
     
  2.  对元件有何影响  在烘烤持续时间完成之前、当腔室门打开时、正在进行烘烤。
     
  3.  我们是否需要延长烘烤持续时间  如果烘烤过程之间的腔室门打开。
     
  4. 我们是否需要重复烘烤  持续 48 小时。
 
请建议/建议我们采取进一步的措施来解决上述问题。
 
 
感谢您、期待尽快收到您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Babu:

    很抱歉耽误你的时间。   建议在指定的烘烤时间内使烘箱保持关闭状态。   可能需要根据 IPC/JEDEC J-STD-033 标准重新启动整个烘烤循环、以确保正确干燥。  我可以问一下这与 ISO224EVM 有什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom Hendrick:

    感谢您的答复。

    创建问题器件型号时未显示、而是使用 ISO224EVM 创建了案例。

    我们 需要您特别针对我们的案例提出建议 、以便进一步开展工作。 是否应该重复整个过程或任何特定过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好遵循建议的  IPC/JEDEC J-STD-033 标准。  我不知道您从烤箱门打开了多久、以便插入新的 PCB 或实验室的环境条件、因此除了各种标准中显示的内容外、我很难提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.腔室门打开几秒钟到不到 1 分钟,以插入另一批组件或 PCB。

    2.如果需要延长烘烤 时间,在烘烤周期内,如果打开腔门的时间小于 1 分钟,需要延长多少小时?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果湿敏等级 (MSL) 烘烤中断、则必须遵循 JEDEC J-STD-033 标准中概述的程序:
    • 中断 15 分钟或更短:  中断时间通常被认为可以忽略不计、烘烤可以在不增加中断持续时间到总烘烤时间的情况下恢复。
    • 中断时间超过 15 分钟但少于 1 小时:  中断总时间应从原始烘烤时间中排除、并应在剩余必要的持续时间内对器件进行烘烤、以确保实现最短的总烘烤时间。 例如、如果 24 小时烘烤中断 45 分钟、则在烤箱中的总时间为 24 小时 45 分钟。
    • 中断时间超过 1 小时:  烘烤应重新开始 24 小时(或完全指定的时间)。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.中断后,是否设备损坏的可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件不会受到任何功能损坏。