This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855-Q1:OPA855 的电源电压范围

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588238/opa855-q1-power-supply-range-for-opa855

器件型号: OPA855-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA855

你(们)好

 

我看到数据表中 OPA855 的建议电源电压范围为 3.3V~5.5V、似乎很难使用 3.3V 电压为 OPA855 供电、动力线路上的一小部分电压会超出规格、实际最低电源电压是否真的是 3.3V?  

 

谢谢

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    是的、OPA855 正常运行需要最低 3.3V 的电源电压。 尽管该器件的电源电压可能略低于 3.3V、但在电源电压小于 3.3V 时、无法保证数据表中的性能和规格

    此致

    Anant