This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:需要 SPICE 模型

Guru**** 2795885 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588466/xtr111-need-spice-model

器件型号: XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR200

你好

我们正在寻找一个 V/I 转换应用、该应用可以将 50mVpk-pk 至 500mVpk-pk (0.1kHz-10kHz) 的交流输入电压转换为 4 –20mA 电流波形。 为此、需要对 XTR111 进行评估。

如果该器件看起来正常、请共享 spice/TINA 模型。 否则、请告知我们任何其他合适的产品。

此致

Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    是的、XTR111 可 用作 4 –20mA 变送器 — 我们也使用 XTR200 作为该产品的新一代器件。  

    对于 XTR111、我们只有一个理想化的 TINA 模型、我在这里附加了该模型。 您只能测试传递函数、因此请记住这一点。  

    e2e.ti.com/.../1884.XTR111_5F00_2p5V_5F00_to_5F00_4_2D00_20mA

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ashley、我们似乎也可以使用 XTR200。

    我已经向您发送了一个单独的连接请求、以便我们可以讨论原理图审阅。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    我已接受您朋友的请求 — 请随时向我发送原理图信息,我很乐意查看。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guarav、

    Ashley 让我加快了您的系统速度、我将进一步提供帮助。 您是否能够提供传感器的数据表? 如果您无法在此处分享、您可以在 E2E 上添加我并直接发送消息、但为了获得出色的支持连续性、请在此处回答。

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerasimos:

    我已向您发送添加请求、请检查。

    此致

    Gaurav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guarav,

    我已经在我们的消息线程中向您发送了一个回复。 谢谢!

    此致、
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已发送详细信息。

    此致

    Gaurav