This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA232:无法使用错误计算工具

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588155/ina232-cannot-use-error-calc-tool

器件型号: INA232
主题中讨论的其他器件: INA230

尊敬的 E2E:  

我正在使用 CS 比较和错误工具、但它不适用于我们最新的 MS 办公室。  

您能否将其替换为较新的版本或帮助我计算此特定情况下的错误?  

在以下条件下、我需要对 INA230/INA232 进行比较。 提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izzy、

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    为您的挑战道歉,我们将从我们的角度进行研究,看看 在更新的 MS Office 应用程序中是否有使用计算器的错误。

    下面提供了您在 INA230 和 INA232 之间要求的分析。

    如果我们能提供任何其他帮助、请告诉我们。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    非常感谢您的支持。  是否有方法可以提高 0.2A 下的精度?

    此致、  

    Izzy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Izzy、

    测量低电流电平变得具有挑战性、因为随着电压越来越低、它们会开始接近器件的失调误差。 在 0.2A 条件下、在分流器上测量~400uV(使用输入的 2mΩ 值)。 INA232 本身具有 50uV 的最大失调电压、因此该级别测量的超过 10%可以归因于器件的失调电压。 在较低电流电平下提高精度的唯一方法是增大分流电阻值、从而增大器件测量的感测电压。 但是、这也会带来潜在的缺点、例如最大电流测量能力较低、电阻器噪声较高以及电阻器本身的功率耗散。

    INA232 可以处理的最大检测电压为 +81.92mV (ADCRANGE = 0)。 要测量 7A 的最大值、最大分流电阻器只能是 11.7Ω

    在使用相同的示例时、如果 Rshunt 增加到 11mΩ 而不仅仅是 2mΩ、则 0.2A 时的误差将~1.28%。

    Louis