This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3501:超声波声音检测系统

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587644/tlv3501-ultrasonic-sound-detection-system

器件型号: TLV3501

大家好:

我正在尝试开发一个能够检测高频声音 (>20kHz) 的电路板。 我正在使用 TLV3051 比较器进行此操作。 但是、我当前的设计有一些问题、无法找出原因。 我希望有人能帮助我找出设计中的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luan、

    您遇到了什么问题? 您是否有示波器照片?

    您是否进行了仿真?

    移除 C103 — 在负反馈中,不应在负节点上放置连接到 GND 的电容器。 可导致不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luan、

    引脚 8 为低电平、这将关断 TLV3501。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复

    根据数据表、它显示我应该下拉至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luan、

    是的、您回答正确。 这是我见过的第一个“最佳正电源“关断器件。 所以我读的不正确。

    因此,遵循保罗的建议。