This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:LMP7704-SP、LMP2012QML-SP 和 TLC2201-SP 输入阻抗

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012, TLC2201-SP, TLC2201, LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588941/lmp7704-sp-lmp7704-sp-lmp2012qml-sp-and-tlc2201-sp-input-impedance

器件型号: LMP7704-SP
《Thread 中讨论的其他器件:LMP2012TLC2201

尊敬的 Texas Instruments 同事:

我对问题标题中的三个产品感兴趣、但我没有找到这些放大器的输入阻抗。 请问您能帮我解决这个申请吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    遗憾的是、数据表中未指定输入阻抗。 但是、通过查看输入偏置电流与 VCM 的函数关系、可以推断输入阻抗。

    LMP7704-SP 数据表的图 5-17 中、我们可以看到 Vs = 10V 时的室温输入阻抗根据下面的公式得出~17.4 TΩ。

    LMP2012 是一款自动置零器件、由于其自动置零技术的原因、在寻找高输入阻抗时、我不建议 使用该器件(LMP2012QML 数据表的页面)。

    通过查看 TLC2201-SP 数据表 (~ 8TΩ Ω)的图 6、可以以类似的方式得出 TLC2201 的输入阻抗。

    总的来说、如果正在寻找输入阻抗非常高的器件、我会推荐 LMP7704-SP 器件。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    嘉莉