This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4171:输出失调电压特性

Guru**** 2766645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588721/opa4171-output-offset-isuue

部件号: OPA4171

尊敬的 TI:

我正在将运算放大器 OPA4171AIDR 用于单位增益差分放大器、但在 IN-和 IN+的输入电压相同的情况下、输出电压约为 1.2V、但输出电压与我一样、输出为 0V、附有原理图以供参考。 同样的 PCB ,我们使用的 AD8544 工作良好,输出满足要求。 Diffrencial Amplifier.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi engindi、

    我很乐意帮助您解决此问题。

    澄清:

    • 向哪些引脚施加电压?
    • 向输入施加的电压是多少?   
    •  测量的放大器输出是 1.2V 在哪个频率下? 引脚 8?
    [报价 userid=“638264" url="“ url="~“~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588721/opa4171-output-offset-isuue “]同样的 IN-和 IN+输入电压 I 得到大约 1.2V 的输出电压

    此致、

    Alex Curtis