This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826EVM:INA826EVM 的输入连接器选项

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1587678/ina826evm-input-connector-options-for-ina826evm

器件型号: INA826EVM

尊敬的 TI 团队:

感谢您的支持。

我正在使用 INA826EVM 评估板、并希望使用连接器作为输入。 我有几个问题:

1.连接器可以直接连接到电路板上吗? 如果是、它是否必须是 SMA 连接器?

2.是否可以将带有连接器的电缆连接到板上? 在这种情况下 BNC 连接器可以工作吗?

提前感谢任何指导!

 

此致、

Takashi

T4876274.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    感谢您联系我们! 首先、 该电路板被设计成 两种类型的连接:通过整个电路板上填充的测试点以及用户必须自行组装的边缘安装 SMA 连接器。 测试点连接器最常与微型挂钩连接器一起使用、如下所示:

    SMA 连接器不一定用于 EVM 上的 SMA 焊盘、 因为您可以找到 BNC/SMB 等的边缘发射连接器 您也可以随意焊接任何其他连接、如果物理上可能做到这一点、只需记住可能引入的寄生效应。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Taylor Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒 — 圣  

    非常感谢您的支持。

    我知道 BNC 边缘连接器可以与该板一起使用。 您能否推荐使用合适的 BNC 和 SMA 连接器?

    数据表仅提到 SMA 连接器、因此我也希望提供有关改用 BNC 连接器时的特殊预防措施或注意事项的指导。

    提前感谢您的友好帮助。

    此致、

    马斯图村隆史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    除了确保 PCB 焊盘和连接器引脚之间几何对齐、以及确保 PCB 厚度适合连接器外、不应该有任何问题。  INA826EVM 的厚度 为 62mil 或 1.6mm。

    与 BNC 相比、SMA 连接器的真正优势在于高频(GHz 范围)、并且由于此部件在低得多的频率下使用、因此这不是问题。

    SMA 连接器通常被视为机械稳定性稍高、与边缘安装 BNC 连接器相比、边缘安装 SMA 连接器更便宜、并且更常见。 如果您能选择其中一个、我会选择 SMA。 但最终差异可以忽略不计、这两者都应该适用于您的系统。

    在推荐使用 BNC 连接器之前、我将检查 PCB 焊盘尺寸、但这是我之前与该 EVM 连接的 SMA 连接器、具体如下: https://www.digikey.com/en/products/detail/cinch-connectivity-solutions-johnson/142-0701-801/35280

    此致、

    Taylor Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler-San:

    非常感谢您的详细说明和 PCB 焊盘尺寸的检查。 我真的很感谢你的帮助!

    我们的客户还需要使用 BNC 连接器、因此如果您有机会了解一下、您可以告诉我们任何建议、那将会很棒。

    此致、

    Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takashi-san,

    看起来焊盘之间的距离是 0.44 英寸、这个 边缘发射 BNC 连接器 在接地引脚之间的宽度是 0.43 英寸、因此它应该安装在电路板上。

    即使它应该适合,它实际上并不一定要完美地适合。 下面是一个示例、说明如何在尺寸略有偏差的情况下真正弯曲 BNC 连接器的引脚以进行安装。 如有必要、您可以将其中一个接地引脚保持未焊接状态。

    SMA 到 BNC 适配器 ,您可以购买与 SMA 连接器一起使用,也可以正常工作。

    此致、

    Taylor Allan