This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO120:申请 ISO120G / ISO121G 的推荐替换器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO120, AMC1411, AMC1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1588908/iso120-request-for-recommended-replacement-devices-for-iso120g-iso121g

部件号: ISO120
主题中讨论的其他部件: ISO224AMC1411、AMC1400

您好、

由于 ISO120G 被列为“不推荐用于新设计“、因此我们目前正在审查各种设计选项。 我们还注意到、采用同一封装的 ISO121G 出现价格上涨的情况、而且供应不稳定。

在这方面、请你就以下几点提供指导:

•TI 是否正式推荐用于 ISO120G 和 ISO121G 的替代器件

•ISO224 等产品是否被视为适用于该系列的后续器件

•如果可能、是否有任何替换器件采用同一封装、或者是否可以在尽可能少地修改 PCB 的情况下实施

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    ISO120/1G 封装是较旧的技术。  

    ISO224 具有类似的宽输入电压范围、但降低了隔离等级。  

    与 ISO224 相比、AMC1400 和 AMC1411 具有更宽的封装和更高的隔离额定值、但输入电压范围更小。