This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH13000:AVDD 引脚、PVDD 引脚和 IOUT 引脚的建议电容值

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586894/lmh13000-recommended-capacitor-value-of-avdd-pin-pvdd-pin-and-iout-pin

器件型号: LMH13000

您好的团队、

我的客户计划为光学模块的激光二极管驱动器设计 LMH13000、并有一个技术问题。 您能帮我回答吗?

  1. AVDD 引脚、PVDD 引脚和 IOUT 引脚的建议电容值是多少?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shunsuke San,

    电容值取决于 IOUT 电流值和工作频率。 您能否介绍一下客户应用的 IOUT 电流幅度和脉冲频率?

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant-san:

    感谢您的答复。 IOUT 从 0mA 到 500mA。

    Iout 是直流电流、而不是脉冲电流。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke San,

    对于 500mA 的直流操作、您可以将 AVDD 和 PVDD 短接并放置一个 0.1uF 电容器作为去耦电容器。

    在 VLD(激光二极管电源)时、您也可以使用一个 0.1uF 电容器。


    此致
    Anant。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant-san:

    感谢您的答复。 我将让客户告知 AVDD、PVDD 和 IOUT 引脚的建议电容值。

    我还收到了有关比例因子 K 的技术问题

    1.比例因子是否具有最小值和最大值等变化?  

    2.我的客户不使用 EN 引脚和 EP 引脚。 什么是 EN 引脚和 EP 引脚的端接? 是否可以接受浮动?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shunsuke San,

    比例因子变化实际上反映在电气特性表的 IOUT 精度中。

    关于 EP 和 EN、它们不应悬空。 要使 Iout 保持导通状态、请将 EP 拉至高于 EN。 例如、将 EN 短接至地、并将 EP 连接至 AVDD/PVDD。

    此致

    Anant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant-san:

    感谢您的答复。

    比例因子变化实际上是在电气特性表的 IOUT 精度中捕获的。

    我们看到数据表时、有两个参数是 IOUT 精度和 IOUT 变化。 它们之间有何区别? 我们如何使用 IOUT 精度和 IOUT 变化来了解 IOUT 变化?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shunsuke San,

    IOUT 精度 考虑了  室温下 VSET 到 IOUT 传递函数的误差。 这意味着、它是实际 IOUT 值在室温下与理论上计算出的值进行比较时的误差

    其中、Iout 变化表示与 25°C 下的实际 IOUT 相比、IOUT 可能随温度变化的大小。  

    此致

    Anant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anant-san:

    感谢您清楚地介绍了 Iout 精度和 Iout 变化之间的差异。

    如果是、则 Iout x Iout 精度[%] x Iout 变化{%]是实际 Iout 变化的正确计算?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shunsuke San,

    是的、这是正确的、包括–40°C 至 125°C 整个温度范围内的变化。

    此致

    Anant