This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:设计支持

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2990, ISO224, ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1582762/iso124-design-support

器件型号: ISO124
主题中讨论的其他器件: OPA2990、 ISO224

尊敬的团队:

我需要您的 新设计支持。  要求将电位表输出到 RC 滤波器-->缓冲器 opa2990 >> divider (1/8)--> ISO124U --> MCU 的 ADC PIN。

 

电源电压:

 电位计:24V

缓冲器:24V 单端、

iso124u:双电源±5V。  我的疑问是由负电源轨导致的、MCU 是否发生故障? 是否有任何其他 IC 用于此 ADC 测量(线性电压测量)。 ADC.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gangula、

    请改为查看 ISO224。  这是一款比 ISO124 更高的器件、输出不会低于地电平。  它仅需要 5V 电源、因此无需双+/-电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    尊敬的 Tom Hendrick:

    我接受了部分 iso124u 测试。 输入为~0V、输出为–17mV。  请清除疑问、在通电期间是否有机会在输出端获得负电压?

    建议使用 iso224。 这是良好的 IC 、但输出范围为 2.5V 至 3.3V。 差值为 0.8V(ADC 测量范围)。可能难以给出移动板的精度(以毫米为单位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 U31 供电?  ISO124 需要在输入和输出侧都有余量。  ISO224 输出 增益为 1/3、因此您可能会移除输入端的分频器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    AM 为 U31 提供 24V 直流单端电源。 电位计 — 雨刮器输出范围为 0-24V。  AM 使用 ADC Vref 的 STM 控制器仅为 3.3V。 因此我需要 0V 至 3V(安全)范围。 U31 输出与输入电压相同、给定输入  电压为 5V 并获得输出 5V(缓冲电路)、我向研发的同相端施加了–1V 电压、Vout 为 MV(正)。 iso124 的输入 为正。

    iso124= 0v 的输入、测得的输出为–17mv I。  我解释了 我的电路、是否存在输出端的负电压? 如果有任何机会、我将更改电路图、因为现在 正在进行 PCB 设计 。在发送制造后、无法立即更新。 因此、请尽早清除疑问。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试不同的测试条件 — 可能在+Vs 之前循环 Vs、看看这是否会对输出产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    使用上述上电‑下电周期进行测试可确认工作状态、这是可以接受的。 作为客户、我们期望您进行此验证、而不是要求您自行执行测试。 感谢您的支持。